结果:找到"压控晶体振荡器 VCXO 晶体振荡器 晶振",相关内容1000条
- YXC石英晶体振荡器,50MHZ,封装3225,常温频差±20ppm,应用于工业计算机
- 工业计算机是一种特殊的计算机,专为工业应用而设计。它们用于控制、测量以及监控工业应用中的流水线作业和机器设备,一般可以在最短的时间内进行复杂的计算,且功耗要比一般的计算机低得多。工业计算机主要包括以太网控制器、机器人控制器、机器视觉控制器等,各控制器独立部署,可以被用于控制复杂的机器或机械装置,也可以与外部组态软件进行有效数据通信,以实现系统内部及远程组态和控制。晶振作为一种精确性高、稳定性强的元器件,在工业计算机中得到了广泛的应用。通过提供精准的时钟信号,晶振可以实现工业计算机控制的精准和稳定。在工业计算机中,晶振的作用主要体现在两个方面:1、频率控制:对于工业计算机来说,一般使用了比较多...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振,有源晶振,晶体振荡器,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-04-10 16:13:00
- YXC扬兴晶振24.576MHz石英振荡器,工作电压1.8V~3.3V,应用于播放器、机顶盒
- 随着互联网的发展,人们生活水平的提高,人们对于精神享受的要求也越来越高,而作为视听设备中不可或缺的重要组成部分——播放器也在不断地进行升级。播放器是指能播放以数字信号形式存储的视频或音频文件的软件,也指具有播放视频或音频文件功能的电子器件产品。如基于闪存的mp3播放器和基于移动硬盘的iPod等。播放器可以分为两种:一种是通过内存的数据来播放音乐,另一种是通过屏幕进行显示,而晶振在其中扮演着重要角色。一方面,晶振为播放器提供稳定的时钟信号,这是设备正常工作的基础。稳定的时钟信号对于保证音视频数据的同步和准确传输至关重要。另一方面,晶振配合电子元件做振荡器,能够精确保持振荡器的频率。这对于播放器...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶振,有源晶振,晶体振荡器,石英晶体振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2024-04-08 16:12:00
- 差分晶振怎么测量
- 其实对于差分晶振怎么测量方式有很多种,主要还是要看自己选择什么样的方式了,因为选择不同的测量方式步骤和操作方式是不同的。关于差分晶振怎么测量的方式,小扬给大家详细的分享一些吧!差分晶振测量技巧技巧一:传统测量方式传统的测量方式就是使用替代法或示波器测量。如何用万用表测量晶振是否开始振动呢?可以用万用表测量晶体振荡器两个管脚的电压是否是芯片工作电压的一半,比如工作电压为5V,那么就是2.5V左右另外,如果用镊子接触晶体的另一只脚,这个电压会有明显的变化,证明它已经开始振动,说明是好的差分晶振。技巧二:技术测量方式一般企业的技术员在测量查粉晶振的时候都会使用一块用R10k万用表测量晶体振荡器两端...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,晶体谐振器,石英晶体振荡器,晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-11-24 11:47:00
- 抗振动可兼容多电压的有源晶振YSO110TR应用领域-主机设备
- 在如今的主机设备中,精确的时钟引导和稳定的性能是至关重要的。有源晶振YSO110TR以其宽电压范围、高稳定性和可靠性等特点成为众多主机设备的首选。YSO110TR拥有12.288MHz的有源晶振,总频差仅为±30PPM,具备高度精确的频率稳定性和低抖动特性。在-40~+80℃的广泛工作温度范围内,它能提供可靠的参考时钟,确保主机设备的稳定运行。该晶振采用紧凑型小尺寸封装,3225的尺寸使其在主机电路板上占用空间较小,满足现代主机设备对紧凑布局的需求。即使尺寸小巧,YSO110TR仍能提供出色的性能表现。YSO110TR具有广泛的工作温度范围,从极寒的-40℃一直到酷热的85℃。不论主机设备运...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,晶体谐振器,石英晶体振荡器,晶振 发帖人:YXC扬兴晶振1 发帖时间:2023-11-23 17:13:00
- 高精度电子定位器精准定位从细微之处了解YSO110TR在电子跟踪定位器体现出的优势
- 在电子跟踪定位器应用领域中,时钟稳定性和精准定位是关键因素。为满足这些需求,有源晶振成为了一个重要的组件。而在宽电压范围内,YSO110TR型号的有源晶振凭借其出色的性能和稳定性备受青睐。YSO110TR有源晶振以其卓越的频率稳定度脱颖而出。它有高达±30PPM(-40℃至+80℃)的总频差,确保精准的时钟参考,为电子跟踪定位器提供稳定而准确的定位性能。不论是户外环境的极端温度还是室内环境的温度变化,YSO110TR都能以高精度工作。其次,YSO110TR还具有低启动时间的优势,仅需3ms即可启动。这对于电子跟踪定位器在开机或从低功耗模式恢复时具有重要意义,可以快速恢复到正常工作状态,提供及...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,晶体谐振器,石英晶体振荡器,晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-11-21 18:05:00
- 为什么晶振下方不能走信号线?
- 晶振下方不能走信号线的主要原因是为了防止信号的干扰和保证晶振的稳定性。晶振是一种基于晶体振荡的元件,它的性能对于整个系统的稳定性和时序非常关键。以下是一些防止在晶振下方走信号线的主要原因:电磁干扰(EMI):晶振产生的振荡信号很弱,容易受到外部电磁干扰的影响。如果在晶振下方走信号线,信号线可能会作为天线,引入额外的电磁噪声,影响晶振的性能。信号完整性:晶振信号是一个非常精确的时钟信号,对于整个系统的时序要求非常高。如果在晶振下方走信号线,可能会导致信号的失真、时钟抖动等问题,从而影响系统的稳定性和性能。互电容和互感:在信号线之间存在互电容和互感,如果在晶振下方走信号线,可能会引入不同信号线之...
- 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源晶振,晶体振荡器,晶体谐振器,石英晶体振荡器,晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-11-17 18:44:00
- 晶体和有源晶体振荡器到底有什么不同
- 晶振从材料上可以分为石英晶振和陶瓷晶振,但是从属性上晶振又可以分为无源晶体谐振器:晶体(Crystal)和有源晶体振荡器:振荡器(oscillator)。石英晶振和陶瓷晶振从外观上区分是很有帮助的,毕竟有两种完全不同的材料。但是无源晶振和有源晶振有时候会让人傻傻分不清。一、无源晶体无源晶体有一个带五个管脚的非极性元件,振荡信号可以通过时钟电路产生,它本身不能振荡。1.无源晶体应用电路一般建议使用精度高的石英晶体,尽量不要使用精度低的陶瓷晶体。2.无源晶体优缺点无源晶体价格低廉,但它的信号质量较差,通常需要精确匹配外围电路(用于信号匹配的电容、电感、电阻等),当更换不同频率的晶体时,外围配置电...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶体 有源晶体振荡器 晶体振荡器 晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-10-21 18:44:00
- 压控晶体振荡器(VCXO)选型的10大关键参数
- 压控晶体振荡器(VCXO)选型的关键参数1、频率稳定度要求2、电压调谐与频率变化的关系3、相位噪声和调制4、线性度5、控制电压端口的输入阻抗和调制带宽6、绝对牵引范围与标称振荡频率偏移的关系7、频率与价格的关系8、工作电压与工作电流9、输出要求VCXO10、波形要求
- 所属专栏: 技术交流 标签: 压控晶体振荡器 晶体振荡器 VCXO 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-10-17 11:02:00
- 压控晶体振荡器VCXO是什么
- 压控振荡器是一种广泛使用的电子振荡器,其中输入调谐电压决定振荡频率。压控振荡器的输出频率是正弦或锯齿波。压控振荡器是许多应用中的重要元件,例如电子干扰设备、函数发生器和锁相环。压控晶体振荡器(VCXO)工作原理压控振荡器中的谐振频率由输入电压控制。它产生一个周期信号,输入电压控制与信号的频率水平有关。一种称为变容二极管的调谐元件用于压控振荡器。借助于施加到变容二极管的干净直流电压,振荡器被调谐以改变提供给电路的净电容。根据波形,压控振荡器分为谐波振荡器和张弛振荡器。谐波或线性振荡器由谐振器和放大器组成,产生正弦波形。LC振荡回路是一种谐波振荡器。张弛振荡器产生锯齿波形,并且只需要最少的外部元...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 压控晶体振荡器 VCXO 晶体振荡器 晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-10-13 11:28:00
- 晶体振荡器的老化受哪些条件影响?
- 晶体振荡器的老化是由两个主要影响引起的:1.质量转移由于器件封装过程中的任何类型的污染,从晶体中增加或去除质量,导致晶体频率的改变。所以在生产过程中,环境保持清洁,不会发生老化效应。例如,用于安装石英毛坯的导电环氧树脂会产生“放气”,这会在密封晶体封装内的惰性气氛中产生氧化材料,因此必须很好地控制该生产过程。2.应力石英晶体也会因应力而改变频率。这种应力可能由各种来源引起,如封装和安装、环氧树脂连接、金属膜和石英。由于不同的膨胀系数,加热和冷却也会产生应力。石英中的应力可能来自棒的生长过程或切割、研磨和抛光成晶片的加工过程。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶体振荡器 晶振 振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-10-30 15:53:00
返回